2025-05-08 12:52 AM
用SPI+DMA驱动AD4001,用片选信号代替 CONV,采集一个正弦信号。Normalnormal正常,循环模式却不对,求大佬解答!!
Normal模式下,每次在 HAL_SPI_RxCpltCallback 函数里面重新启动数据正常,能看到正弦变化规律
循环模式下数据就不对了,采集的同样一个交流信号,我在半传输完成回调里面查看,按道理后半部分的数据应该是正常的正弦变化才对,实际却不是,但是去采集直流时又是正常的。
PS:缓冲区开的1200,感觉应该不会更新这么快,就算更新应该局部的数据具有正弦规律
我得猜想:
是不是因为我再keil里面是打断点查看的数据,并不会停下SPI+DMA 在循环模式下的硬件工作,导致后台一直在更新,keil显示的数据其实不对
配置:
配置的区别只修改了DMA是正常还是循环
void MX_SPI1_Init(void)
{
/* 用户代码开始 SPI1_Init 0 */
/* 用户代码结束 SPI1_Init 0 */
/* 用户代码开始SPI1_Init 1 */
/* 用户代码结束 SPI1_Init 1 */
hspi1.实例 = SPI1;
HSPI1 的。Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
HSPI1 的。Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
HSPI1 的。Init.DataSize = SPI_DATASIZE_32BIT;
HSPI1 的。Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
HSPI1 的。Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
HSPI1 的。Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
HSPI1 的。Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
HSPI1 的。Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
HSPI1 的。Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
HSPI1 的。Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_HIGH;
HSPI1 的。Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
HSPI1 的。Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
HSPI1 的。Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_03CYCLE;
HSPI1 的。Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
HSPI1 的。Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
HSPI1 的。Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* 用户代码开始 SPI1_Init 2 */
/* 用户代码结束 SPI1_Init 2 */
}
/* SPI2 初始化函数 */
void MX_SPI2_Init(void)
{
/* 用户代码开始SPI2_Init 0 */
/* 用户代码结束SPI2_Init 0 */
/* 用户代码开始SPI2_Init 1 */
/* 用户代码结束SPI2_Init 1 */
HSPI2.实例 = SPI2;
HSPI2 的。Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
HSPI2 的。Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
HSPI2 的。Init.DataSize = SPI_DATASIZE_32BIT;
HSPI2 的。Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
HSPI2 的。Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
HSPI2 的。Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
HSPI2 的。Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
HSPI2 的。Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
HSPI2 的。Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
HSPI2 的。Init.NSSPolarity = SPI_NSS_POLARITY_HIGH;
HSPI2 的。Init.FifoThreshold = SPI_FIFO_THRESHOLD_01DATA;
HSPI2 的。Init.MasterSSIdleness = SPI_MASTER_SS_IDLENESS_00CYCLE;
HSPI2 的。Init.MasterInterDataIdleness = SPI_MASTER_INTERDATA_IDLENESS_03CYCLE;
HSPI2 的。Init.MasterReceiverAutoSusp = SPI_MASTER_RX_AUTOSUSP_DISABLE;
HSPI2 的。Init.MasterKeepIOState = SPI_MASTER_KEEP_IO_STATE_DISABLE;
HSPI2 的。Init.IOSwap = SPI_IO_SWAP_DISABLE;
if (HAL_SPI_Init(&hspi2) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* 用户代码开始 SPI2_Init 2 */
/* 用户代码结束 SPI2_Init 2 */
}
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
if(spiHandle->Instance==SPI1)
{
/* 用户代码开始 SPI1_MspInit 0 */
/* 用户代码结束 SPI1_MspInit 0 */
/* SPI1 时钟启用 */
__HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/**SPI1 GPIO 配置
PA4 ------> SPI1_NSS
PA5 ------> SPI1_SCK
PA6 ------> SPI1_MISO
*/
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;
GPIO_InitStruct.模式 = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.拉 = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.速度 = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.备选 = GPIO_AF5_SPI1;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* SPI1 DMA 初始化 */
/* SPI1_RX初始化 */
hdma_spi1_rx.实例 = DMA1_Stream0;
hdma_spi1_rx。Init.Request = DMA_REQUEST_SPI1_RX;
hdma_spi1_rx。Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_spi1_rx。Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_spi1_rx。Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_spi1_rx。Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
hdma_spi1_rx。Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
hdma_spi1_rx。Init.Mode = DMA_NORMAL;//DMA_NORMAL
hdma_spi1_rx。Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
hdma_spi1_rx。Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
hdma_spi1_rx。Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_rx) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
__HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi1_rx);
/* SPI1 中断初始化 */
HAL_NVIC_SetPriority(SPI1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
/* 用户代码开始 SPI1_MspInit 1 */
/* 用户代码结束 SPI1_MspInit 1 */
}
else if(spiHandle->Instance==SPI2)
{
/* 用户代码开始SPI2_MspInit 0 */
/* 用户代码结束 SPI2_MspInit 0 */
/* SPI2 时钟启用 */
__HAL_RCC_SPI2_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/**SPI2 GPIO 配置
PB12 ------> SPI2_NSS
PB13 ------> SPI2_SCK
PB14 ------> SPI2_MISO
*/
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14;
GPIO_InitStruct.模式 = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.拉 = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.速度 = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.备选 = GPIO_AF5_SPI2;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* SPI2 DMA 初始化 */
/* SPI2_RX初始化 */
hdma_spi2_rx.实例 = DMA2_Stream0;
hdma_spi2_rx。Init.Request = DMA_REQUEST_SPI2_RX;
hdma_spi2_rx。Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_spi2_rx。Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_spi2_rx。Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_spi2_rx。Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
hdma_spi2_rx。Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
hdma_spi2_rx。Init.Mode = DMA_NORMAL;//DMA_NORMAL
hdma_spi2_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
hdma_spi2_rx。Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
if (HAL_DMA_Init(&hdma_spi2_rx) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
__HAL_LINKDMA(spiHandle,hdmarx,hdma_spi2_rx);
/* SPI2 中断初始化 */
HAL_NVIC_SetPriority(SPI2_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
/* 用户代码开始SPI2_MspInit 1 */
/* 用户代码结束SPI2_MspInit 1 */
}
}
2025-05-08 1:26 AM
Hello @kevin_sa and welcome to the ST community,
1- The official language used in the forum is English. So please use it.
2- Please review how to post a thread in this community especially how to share a code.
See these posts:
How to write your question to maximize your chances to find a solution
Thank you for your understanding
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.