2019-01-13 11:34 PM
2019-01-14 5:54 PM
TouchGFX 디�?�?�너�?서 코드�?성�?� 안�?�는건 msys-1.0.dll 파�?� 베�?�스 주소 변경해주면 �?�니다.
rebase.exe �?�는 프로그램 사용하면�?�고. 검색하면 바로 찾�?�수 있으실거�?요.
그리고 제가 truestudio로는 안해�?서 잘�?� 모르겠는�?�...
우선�?� sw4stm32로 한번 해보시는걸 추천합니다.
문서 찾아보시면 �?�팅하는법 처�?�부터 �??까지 �?세하게 나와있어요.
저는 그렇게 해서 빌드하고 디스커버리 보드�? �?용하는거까지 완료했습니다.
2019-01-14 6:28 PM
답변 �?사합니다.
�?�팅 방법 문서�?�고 하신것 문서 번호알려주시면 �?사하겠습니다.
2019-01-14 6:38 PM
TouchGFX with SW4STM32 �?�고 검색하시면 젤 아래쪽�? PDF파�?� 하나 있습니다.
거기�? 있는 순서대로 하시면 간단한 화면 + 터치까지는 디스커버리 보드�? 넣�?�수 있�?�거�?요.
2019-01-15 5:26 PM
yjmoon님 �?사합니다.
C:\TouchGFX\4.10.0\env\MinGW\msys\1.0\bin �?��?��? 첨부한 rebase파�?� 복사합니다.
그리고 �?� �?��?��?서
rebase -b 0x50000000 msys-1.0.dll 하고 enter를 눌러 실행합니다.
0x50000000 주소는 바꾸어�?� �?�다고 합니다만 저는 �?�주소로 해결하였습니다.
TouchGFX Designer�?서 simulation과 Generate Code�?서 발�?�?��?� �?러 없�?� 잘 실행 �?�니다
�?�제 TrueStudio�?서 컴파�?� 해�?야 합니다.
�?러 없�?� 진행�?�었으면 합니다.......
저와 같�?� 어려움 격는 분들�?게 작�?� �?�움�?� �?�었으면 합니다.
rebase.exe 파�?��?� 첨부합니다.
2019-01-15 7:20 PM
This's not an answer. Just remind you that posting your content in English may get more regard.
2019-01-15 7:27 PM
If I have any other questions, I will.
Thank you for your interest.
2019-01-16 8:29 AM
Hello,
I agree with @Chi'proposal.
Thanks for your understanding.
-Amel
To give better visibility on the answered topics, please click on Accept as Solution on the reply which solved your issue or answered your question.
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.