2023-02-15 1:34 AM
2023-02-15 1:37 AM
En este foro la gente habla inglés, si quieres tener mas posibilidades de que te respondan publica en ingles.
Hay un monton de copias de stlink que dan errores en el mercado ahora, sube alguna foto de tu error y del stlink en concreto (con caja) y te decimos.
2023-02-15 1:52 AM
2023-02-15 1:53 AM
>>Intentare hacerlo con el traductor
Google translate va bien
Tiene pinta que es un problema de conexion, manda fotos y esquematicos.
Si no estas aportando 3v3 con la sonda, necesitas que la placa que quieres programar esté encendida mientras la programas.
2023-02-15 1:55 AM
2023-02-15 1:55 AM
2023-02-15 1:58 AM
Here I upload the photos of the purchased product.
When I connect it I get that fault but it does recognize the SN of the card.
The driver detects it, updates the firware without problem, but does not connect it
2023-02-15 2:04 AM
The tests today I am doing without connecting to the micro / PCB but yesterday connecting by RX TX UART did not have any function, the same failure.
Do I have to be connected to the microphone for it to work?
2023-02-15 2:23 AM
2023-02-15 2:23 AM
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.