2024-05-15
5:33 PM
- last edited on
2024-05-17
5:36 AM
by
Lina_DABASINSKA
16v 800 상 모터 위상 제어에 bta400-3-bw를 사용하고 있습니다.
트라이액 제어에서 광 커플러는 아래 회로에서 자주 고장납니다.
커플러는 moc3071sm, il4208-x007 등을 사용하십시오.
증상은 사진을 참조하십시오.
BTA16-800CW로 변경하려고 생각하고 있습니다.
조언을 구하고 있습니다.
그리고!
BTA16-800-BW 스너블리스 타입.
회로와 같은 다른 스너버 회로를 설치해야 합니까?
아니면 트라이액에서 스너버 회로를 사용하지 않아도 괜찮습니까?
지적하신 C14, C15, R8, R9는 스너버 회로이고, C는 X-캡입니다.
이 스너버 저항이 손상되거나 화상을 입은 경우가 있었습니다.
두 가지 현상에 대한 조언을 구하고 싶습니다.
오실로스코프의 그림은 디퍼런셜 프로브로 테스트한 회로의 라인 T + 팬 W를 보여줍니다.
Translated to EN:
I am using a BTA400-3-BW for phase control of a 16V 800-phase motor.
In triac control, the optocoupler often fails in the circuit below.
The couplers are MOC3071SM, IL4208-X007, etc.
Refer to the photo for symptoms.
I am thinking of changing to BTA16-800CW.
I am looking for advice.
And!
BTA16-800-BW snubless type.
Do I need to install another snubber circuit like your circuit?
Or is it ok not to use a snubber circuit in the triac?
The C14, C15, R8, R9 you pointed out are the snubber circuit, and the C is the X-cap.
There have been cases where these snubber resistors have been damaged or burned.
I would like to seek advice on both phenomena.
The picture on the oscilloscope shows line T + fan W in the circuit tested with a differential probe.
Translated with DeepL.com (free version)
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.