2005-04-21 1:31 AM
2005-04-20 12:21 AM
Bonjour à tous
Je cherche a réaliser un transfert de donnée d'un PC vers le microcontroleur (STR710f) via une connection USB. Existe t'il un driver (ou driver générique) permettant de réaliser ce transfert? Sinon existe il un moyen simple (exécutable, librairie VC++, ... ) d'envoyer des donnée au microcontroleur par l'USB? Merci d'avance Schnouf2005-04-20 3:13 AM
Bnojour Schnouf,
Concernant l'USB du STR710F tu trouvera sur la page web: http://mcu.st.com/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&fam=86 toute une librairie et également une petite démonstration développées la dessus. Pour plus d'infos ''Just ask'' Thanks, Hich :o2005-04-20 4:57 AM
Merci Hich pour ta réponse,
mais mon problème ne se situe pas au niveau de la librairie USB (a tout cas pour le moment ;) ) mais au niveau du driver PC permettant la communication avec celui-ci. La petite démonstration utilise un driver de souris pour cela. Ma question exacte est la suivante : Es-ce qu’un driver USB a été, ou va être développé afin de gérer l’interface PC – STR710 ou doit-on essayer d’utiliser, comme dans la démonstration, d’un driver non dédié? Schnouf2005-04-20 9:15 PM
Hi Schnouf,
(...can you write in english, please ?) If you need to transfer data to/from STR7 and PC without develop a host driver, you can use the HID (Human Interface Device) protocol: the driver for this type of device is OS native . . . You can use also the ''Simple HID client app'' provided by Microsoft DDK. by smart2005-04-21 1:31 AM
Hi Smart !
Thanks for the help :-] and sorry for French text By Schnouf [ Ce message a ete modifié par : : Schnouf on 21-04-2005 14:04 ]We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.