2025-07-31 1:53 AM
Hi everyone,
I want to test Secure Firmware Install (SFI) for the STM32H753ZI with the Nucleo-H753ZI.
My current option bytes are:
{
"deviceId" : 1104,
"bitNameToValue" : {
"RDP" : 170,
"BOR_LEV" : 0,
"IWDG1_SW" : 1,
"NRST_STOP_D1" : 1,
"NRST_STBY_D1" : 1,
"FZ_IWDG_STOP" : 1,
"FZ_IWDG_SDBY" : 1,
"SECURITY" : 1,
"BCM7" : 1,
"NRST_STOP_D2" : 1,
"NRST_STBY_D2" : 1,
"SWAP_BANK" : 0,
"IO_HSLV" : 0,
"BOOT_CM7_ADD0" : 2048,
"BOOT_CM7_ADD1" : 8176,
"PROT_AREA_START1" : 255,
"PROT_AREA_END1" : 0,
"DMEP1" : 0,
"PROT_AREA_START2" : 255,
"PROT_AREA_END2" : 0,
"DMEP2" : 0,
"SEC_AREA_START1" : 255,
"SEC_AREA_END1" : 0,
"DMES1" : 0,
"SEC_AREA_START2" : 255,
"SEC_AREA_END2" : 0,
"DMES2" : 0,
"ST_RAM_SIZE" : 3,
"nWRP0" : 1,
"nWRP1" : 1,
"nWRP2" : 1,
"nWRP3" : 1,
"nWRP4" : 1,
"nWRP5" : 1,
"nWRP6" : 1,
"nWRP7" : 1,
"nWRP8" : 1,
"nWRP9" : 1,
"nWRP10" : 1,
"nWRP11" : 1,
"nWRP12" : 1,
"nWRP13" : 1,
"nWRP14" : 1,
"nWRP15" : 1
}
}When generating SFI Option Bytes with the STM32TrustedPackageCreator for the STM32H753ZI I get:
FLASH_OPTSR_PRG,0x17DEBBF0
FLASH_PRAR_PRG1,0x0000000F
FLASH_PRAR_PRG2,0x0000000F
FLASH_SCAR_PRG1,0x81000200
FLASH_SCAR_PRG2,0x81000200
FLASH_WPSN_PRG1,0xFFFFFFFF
FLASH_WPSN_PRG2,0xFFFFFFFF
FLASH_BOOT7_PRG,0x08002400
RESERVED,0x24000810When converting this to the JSON-schema (Option Bytes with the STM32TrustedPackageCreator) :
{
"deviceId" : 1104,
"bitNameToValue" : {
"RDP" : 187,
"BOR_LEV" : 0,
"IWDG1_SW" : 1,
"NRST_STOP_D1" : 1,
"NRST_STBY_D1" : 1,
"FZ_IWDG_STOP" : 1,
"FZ_IWDG_SDBY" : 1,
"SECURITY" : 0,
// "BCM7" : not found in RM0433,
// "NRST_STOP_D2" : H753 single core,
// "NRST_STBY_D2" : H753 single core,
"SWAP_BANK" : 0,
"IO_HSLV" : 0,
"BOOT_CM7_ADD0" : 9216,
"BOOT_CM7_ADD1" : 2048,
"PROT_AREA_START1" : 15,
"PROT_AREA_END1" : 0,
"DMEP1" : 0,
"PROT_AREA_START2" : 15,
"PROT_AREA_END2" : 0,
"DMEP2" : 0,
"SEC_AREA_START1" : 512,
"SEC_AREA_END1" : 256,
"DMES1" : 1,
"SEC_AREA_START2" : 512,
"SEC_AREA_END2" : 256,
"DMES2" : 1,
"ST_RAM_SIZE" : 3,
"nWRP0" : 1,
"nWRP1" : 1,
"nWRP2" : 1,
"nWRP3" : 1,
"nWRP4" : 1,
"nWRP5" : 1,
"nWRP6" : 1,
"nWRP7" : 1,
"nWRP8" : 1,
"nWRP9" : 1,
"nWRP10" : 1,
"nWRP11" : 1,
"nWRP12" : 1,
"nWRP13" : 1,
"nWRP14" : 1,
"nWRP15" : 1
}
} So basically there will be a change in:
RDP: 170 > 187 (RDP Level 0 to 1)
SECURITY: 1 > 0
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.