2024-10-24 4:20 PM
I’ve generated a Makefile project in STM32CubeMX 6.12.0. This is the Makefile it generated:
########################################################################################################################## # File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.4.0-B60] date: [Fri Oct 25 00:09:08 CEST 2024] ########################################################################################################################## # ------------------------------------------------ # Generic Makefile (based on gcc) # # ChangeLog : # 2017-02-10 - Several enhancements + project update mode # 2015-07-22 - first version # ------------------------------------------------ ###################################### # target ###################################### TARGET = AdcDmaMakefile ###################################### # building variables ###################################### # debug build? DEBUG = 1 # optimization OPT = -Og ####################################### # paths ####################################### # Build path BUILD_DIR = build ###################################### # source ###################################### # C sources C_SOURCES = \ ../../Core/Src/main.c \ ../../Core/Src/stm32l4xx_it.c \ ../../Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \ ../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \ ../../Core/Src/system_stm32l4xx.c \ ../../Core/Src/sysmem.c \ ../../Core/Src/syscalls.c # ASM sources ASM_SOURCES = \ startup_stm32l476xx.s # ASM sources ASMM_SOURCES = ####################################### # binaries ####################################### PREFIX = arm-none-eabi- # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx) # either it can be added to the PATH environment variable. ifdef GCC_PATH CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size else CC = $(PREFIX)gcc AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(PREFIX)objcopy SZ = $(PREFIX)size endif HEX = $(CP) -O ihex BIN = $(CP) -O binary -S ####################################### # CFLAGS ####################################### # cpu CPU = -mcpu=cortex-m4 # fpu FPU = -mfpu=fpv4-sp-d16 # float-abi FLOAT-ABI = -mfloat-abi=hard # mcu MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI) # macros for gcc # AS defines AS_DEFS = # C defines C_DEFS = \ -DUSE_HAL_DRIVER \ -DSTM32L476xx # AS includes AS_INCLUDES = # C includes C_INCLUDES = \ -I../../Core/Inc \ -I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \ -I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \ -I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \ -I../../Drivers/CMSIS/Include # compile gcc flags ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections CFLAGS += $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections ifeq ($(DEBUG), 1) CFLAGS += -g -gdwarf-2 endif # Generate dependency information CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" ####################################### # LDFLAGS ####################################### # link script LDSCRIPT = STM32L476RGTx_FLASH.ld # libraries LIBS = -lc -lm -lnosys LIBDIR = LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD_DIR)/$(TARGET).map,--cref -Wl,--gc-sections # default action: build all all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin ####################################### # build the application ####################################### # list of objects OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o))) vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES))) # list of ASM program objects OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.s=.o))) vpath %.s $(sort $(dir $(ASM_SOURCES))) OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASMM_SOURCES:.S=.o))) vpath %.S $(sort $(dir $(ASMM_SOURCES))) $(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR) $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/%.o: %.s Makefile | $(BUILD_DIR) $(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/%.o: %.S Makefile | $(BUILD_DIR) $(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@ $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile $(CC) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@ $(SZ) $@ $(BUILD_DIR)/%.hex: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR) $(HEX) $< $@ $(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR) $(BIN) $< $@ $(BUILD_DIR): mkdir $@ ####################################### # clean up ####################################### clean: -rm -fR $(BUILD_DIR) ####################################### # dependencies ####################################### -include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d) # *** EOF ***
Note the ../../ prefixes in C_SOURCES and C_INCLUDES. If I then run make in the project directory, it shows the error:
$ make
make: *** No rule to make target `build/main.o', needed by `build/AdcDmaMakefile.elf'. Stop.
This can be fixed by stripping the ../../ prefix from all those paths like so:
$ diff -u Makefile.old Makefile
--- Makefile.old 2024-10-25 00:09:25
+++ Makefile 2024-10-25 00:51:13
@@ -36,31 +36,31 @@
######################################
# C sources
C_SOURCES = \
-../../Core/Src/main.c \
-../../Core/Src/stm32l4xx_it.c \
-../../Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
-../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
-../../Core/Src/system_stm32l4xx.c \
-../../Core/Src/sysmem.c \
-../../Core/Src/syscalls.c
+Core/Src/main.c \
+Core/Src/stm32l4xx_it.c \
+Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
+Core/Src/system_stm32l4xx.c \
+Core/Src/sysmem.c \
+Core/Src/syscalls.c
# ASM sources
ASM_SOURCES = \
@@ -120,11 +120,11 @@
# C includes
C_INCLUDES = \
--I../../Core/Inc \
--I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
--I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
--I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
--I../../Drivers/CMSIS/Include
+-ICore/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
+-IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
+-IDrivers/CMSIS/Include
# compile gcc flags
@@ -200,4 +200,4 @@
#######################################
-include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d)
-# *** EOF ***
\ No newline at end of file
+# *** EOF ***
However, if I later regenerate the Makefile using STM32CubeMX, it will append another set of paths with the prefixes back:
$ diff -u Makefile.old Makefile
--- Makefile.old 2024-10-25 01:12:21
+++ Makefile 2024-10-25 01:12:29
@@ -1,5 +1,5 @@
##########################################################################################################################
-# File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.4.0-B60] date: [Fri Oct 25 00:09:08 CEST 2024]
+# File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.4.0-B60] date: [Fri Oct 25 01:12:29 CEST 2024]
##########################################################################################################################
# ------------------------------------------------
@@ -35,35 +35,60 @@
# source
######################################
# C sources
-C_SOURCES = \
-Core/Src/main.c \
-Core/Src/stm32l4xx_it.c \
-Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
-Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
-Core/Src/system_stm32l4xx.c \
-Core/Src/sysmem.c \
-Core/Src/syscalls.c
+C_SOURCES = \
+Core/Src/main.c \
+Core/Src/stm32l4xx_it.c \
+Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
+Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
+Core/Src/system_stm32l4xx.c \
+Core/Src/sysmem.c \
+Core/Src/syscalls.c \
+../../Core/Src/main.c \
+../../Core/Src/stm32l4xx_it.c \
+../../Core/Src/stm32l4xx_hal_msp.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_adc_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_rcc_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_gpio.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_i2c_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_dma_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_pwr_ex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_cortex.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_exti.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim.c \
+../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Src/stm32l4xx_hal_tim_ex.c \
+../../Core/Src/system_stm32l4xx.c \
+../../Core/Src/sysmem.c \
+../../Core/Src/syscalls.c
# ASM sources
-ASM_SOURCES = \
+ASM_SOURCES = \
startup_stm32l476xx.s
# ASM sources
@@ -110,8 +135,8 @@
AS_DEFS =
# C defines
-C_DEFS = \
--DUSE_HAL_DRIVER \
+C_DEFS = \
+-DUSE_HAL_DRIVER \
-DSTM32L476xx
@@ -119,12 +144,17 @@
AS_INCLUDES =
# C includes
-C_INCLUDES = \
--ICore/Inc \
--IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
--IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
--IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
--IDrivers/CMSIS/Include
+C_INCLUDES = \
+-ICore/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
+-IDrivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
+-IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
+-IDrivers/CMSIS/Include \
+-I../../Core/Inc \
+-I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc \
+-I../../Drivers/STM32L4xx_HAL_Driver/Inc/Legacy \
+-I../../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32L4xx/Include \
+-I../../Drivers/CMSIS/Include
# compile gcc flags
@@ -200,4 +230,4 @@
#######################################
-include $(wildcard $(BUILD_DIR)/*.d)
-# *** EOF ***
+# *** EOF ***
At that point, with the file paths fixed, I get to this error:
$ make
arm-none-eabi-gcc build/main.o build/stm32l4xx_it.o build/stm32l4xx_hal_msp.o build/stm32l4xx_hal_adc.o build/stm32l4xx_hal_adc_ex.o build/stm32l4xx_hal.o build/stm32l4xx_hal_rcc.o build/stm32l4xx_hal_rcc_ex.o build/stm32l4xx_hal_flash.o build/stm32l4xx_hal_flash_ex.o build/stm32l4xx_hal_flash_ramfunc.o build/stm32l4xx_hal_gpio.o build/stm32l4xx_hal_i2c.o build/stm32l4xx_hal_i2c_ex.o build/stm32l4xx_hal_dma.o build/stm32l4xx_hal_dma_ex.o build/stm32l4xx_hal_pwr.o build/stm32l4xx_hal_pwr_ex.o build/stm32l4xx_hal_cortex.o build/stm32l4xx_hal_exti.o build/stm32l4xx_hal_tim.o build/stm32l4xx_hal_tim_ex.o build/system_stm32l4xx.o build/sysmem.o build/syscalls.o build/startup_stm32l476xx.o -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard -specs=nano.specs -TSTM32L476RGTx_FLASH.ld -lc -lm -lnosys -Wl,-Map=build/AdcDmaMakefile.map,--cref -Wl,--gc-sections -o build/AdcDmaMakefile.elf
/opt/local/lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lc_nano: No such file or directory
/opt/local/lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lc_nano: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [build/AdcDmaMakefile.elf] Error 1
So it seems I need to install some library, but I’not sure where to get it from. I’m on Mac, if that helps.
So 2 questions:
Thanks,
Jakub
2024-10-25 7:41 AM
Try to change current directory. Create a sub-dir.
> What library should I install on Mac
It should be already installed with CubeIDE.
The exact name of the nano library is defined in the .spec file - which must be provided in gcc or g++ options.
2024-10-25 8:04 AM
@Pavel A. wrote:Try to change current directory. Create a sub-dir.
I’ve tried that. However, note that the Makefile contains rules like the following:
$(BUILD_DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD_DIR)
Which requires the Makefile to be in the current directory. So invoking it from another directory doesn’t work.
I’ve also found examples of Makefiles generated by CubeMX, which don’t contain the ../../ prefixes in paths in C_SOURCES and C_INCLUDES. See e.g. the Makefile in https://community.st.com/t5/stm32cubemx-mcus/cubemx-generated-project-compiling-main-cpp-using-makefile/td-p/182895. So I’m wondering whether there is an option in CubeMX which controls that.
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.