cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

STM32MP257F-DK: Critical PMIC (STPMIC2) regulators disabled and locked (Write failed / Permission denied)

Oriv
Associate

I am working with the STM32MP257F-DK using the official Starter Package. Suddenly, the board entered a state where several power rails are disabled. The ST-LINK LED (LD5) is blinking red slowly, and there is no HDMI output (0V on the rail)

 

  • I have SSH access via USB OTG (usb0), but the system is in a "degraded" state.

  • The ST-LINK is not recognized by the PC.

  • HDMI monitor detects no signal.

 

Diagnostic Data (Output of grep "" /sys/class/regulator/*/state): I have attached a screenshot, but here are the critical regulators currently in disabled state:

  • regulator.11 (vdd3v3_usb) -> disabled

  • regulator.12 (v5v_hdmi) -> disabled

  • regulator.3 (vddio3) & regulator.4 (vddio4) -> disabled

  • regulator.7 (vddcore) -> disabled (Surprisingly, since the CPU is running).

Attempts to fix:

 

  • Tried to enable them via sysfs: echo enabled > /sys/class/regulator/regulator.12/state -> Result: Permission denied.

  • Tried to force it via I2C: i2cset -f -y 0 0x33 0x93 0x01 -> Result: Write failed.

  • Booting in DFU mode (000): The board is not recognized by STM32CubeProgrammer (Invalid USB port name), possibly because the USB/ST-LINK rail is down.

 

Question: Is the STPMIC2 in a permanent hardware protection lock? How can I force a factory reset of the PMIC registers if the Secure OS (OP-TEE) or the Kernel has locked the I2C writes? Could this be a Device Tree misconfiguration in the Starter Package?

 
3 REPLIES 3
Oriv
Associate

Estoy trabajando con el STM32MP257F-DK usando el oficial Paquete de inicio. De repente, la placa entró en un estado en el que varios rieles eléctricos están desactivados. El LED ST-LINK (LD5) parpadea en rojo lentamente y no hay HDMI salida (0V en el carril).

  • Tengo acceso SSH a través de USB OTG (usb0), pero el sistema está en un estado "degradado".

  • El ST-LINK no es reconocido por la PC.

  • HDMI El monitor no detecta ninguna señal.

Datos de diagnóstico (salida de grep ""/sys/class/regulator/*/state): He adjuntado una captura de pantalla, pero aquí están los reguladores críticos actualmente en estado deshabilitado:

  • regulador.11 (vdd3v3_usb) -> discapacitado

  • regulador.12 (v5v_hdmi) -> discapacitado

  • regulador.3 (vddio3) y regulador.4 (vddio4) -> discapacitado

  • regulador.7 (vddcore) -> discapacitado (Sorprendentemente, ya que la CPU está funcionando).

Intentos de arreglar:

  1. Intenté habilitarlos a través de sysfs: echo enabled > /sys/class/regulator/regulator.12/state -> Resultado: Permiso denegado.

  2. Intenté forzarlo a través de I2C: i2cset -fy 0 0x33 0x93 0x01 -> Resultado: Escritura fallida.

  3. Arranque en Modo DFU (000): El tablero es no reconocido por STM32CubeProgrammer (nombre de puerto USB no válido), posiblemente porque el riel USB/ST-LINK no funciona.

Pregunta: Es el STPMIC2 ¿en una cerradura de protección de hardware permanente? ¿Cómo puedo forzar un restablecimiento de fábrica de los registros PMIC si el sistema operativo seguro (OP-TEE) o el kernel han bloqueado las escrituras I2C? ¿Podría tratarse de una configuración incorrecta del árbol de dispositivos en el paquete de inicio?

 
TDK
Super User

@Oriv Welcome to the community. Please use english here and don't double post. I've merged your two threads together.

If you feel a post has answered your question, please click "Accept as Solution".
Olivier GALLIEN
ST Employee

Hi @Oriv ,

Yes thanks to stay in english.

Can you please provide complete boot log from cold boot.

Thanks 

Olivier 

Olivier GALLIEN
In order to give better visibility on the answered topics, please click on 'Accept as Solution' on the reply which solved your issue or answered your question.
Announcement

We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.