2015-08-13 6:46 AM
Guten Tag,
ich habe nur einen SRF02, der ich mit einem STM32F4-discovery verbinden m�chte.
Wie kann ich die gemessene entfernung auf Computer bekommen?
K�nnen Sie mir vielleicht hefen bei einem programm code f�r CoIDE?
#stm32f4 #i2c #srf022015-08-13 11:49 PM
... which Google translates as,
''Good day
,I only have one
SRF02
which
I would like to
connect to a
STM32F4
-discovery.How can I
get
the measured distance
on
computer
?Can you give me
maybe
yeast
in
a program code
for
CoIDE
?
'' The SRF02 is an ultrasonic rangefinder. You'll find information about it at . You can use either I2C or asynchronous serial data to communicate with it. I suggest asynchronous serial data using one of the microcontroller's UARTs would be easiest to do. Note the SRF02 serial data is a TTL level signal - It is NOT RS232. Do not connect the SRF02 to an RS232 port - you will destroy the module! If you would like to connect the SRF02 to your PC's RS232 port, you must use a MAX232 or similar device to get RS232 voltage levels. Someone else might offer you code - I won't - but I hope this helps. Sorry for the Google translations but this is an English language forum and I have no German!...
Die
übersetzt
,Die
SRF02
ein Ultraschallentfernungsmesser
.
Hier finden Sie
Informationen über sie
an
finden.
Sie können
entweder
I2C
oder asynchrone
serielle Daten
, um mit ihmzu kommunizieren
.Ich schlage vor,
asynchrone serielle
Daten
mit einer der
UARTs
des Mikrocontrollers
wäre am einfachsten
zu tun.
Beachten Sie die
SRF02
seriellen Daten
ist ein
TTL
-Signal- es ist nicht
RS232
.Den
SRF02
nicht an eine
RS232-Schnittstelle
- Sie werden
das Modul
zerstören!
Wenn Sie möchten
, um dieSRF02
auf RS232
-Port Ihres PCverbinden
, müssen Sie einenMAX232
oder ein ähnliches Gerät
verwenden, um
RS232
Spannungspegel
zu erhalten.
Jemand anderes
könnte man
Code
bieten
-
das werde ich nicht
-
aber ich
hoffe, das hilft
.Sorry für die
Übersetzungen
, aber dies istein englischsprachiges
Forum,
und ich habe keinen
deutschen
!
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.