2026-05-06 6:22 AM
Hello everyone,
I am trying to built a communication through SPI between two stm32g474 mircontrollers in two seperate projects. One should act as a Master and the other as slave. The Master succesfully reads ADC values out and sends it. But unfortunately, the Slave does not Receive it.
Here is my Code for Master:
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
******************************************************************************
* @file : main.c
* @brief : Main program body
******************************************************************************
* @attention
*
* Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
*
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
*
******************************************************************************
*/
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
COM_InitTypeDef BspCOMInit;
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* USER CODE BEGIN PV */
// Initialiserung eines adc_buffer Arrays für die Speicherung im RAM (Senden)
uint16_t adc_buffer[100];
// Initialiserung eines spi_buffer Arrays für die Speicherung im RAM (Empfangen)
uint16_t spi_buffer[100];
volatile uint8_t adc_ready = 0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
// Debuggen Ausgabe der ADC Werte und Bestätigung des SPI Transmit in ITM Console
int _write(int file, char *ptr, int len)
{
for(int i = 0; i < len; i++)
{
ITM_SendChar(*ptr++); // Ausgabe in der SWV Konsole
}
return len;
}
// ADC Callback funktion wird aufgerufen, wenn alle Daten des ADC ausgelesen wurden
void HAL_ADC_ConvCpltCallback (ADC_HandleTypeDef * hadc)
{
if (hadc->Instance == ADC1) // == (ADC_TypeDef *) ADC1_BASE)
{
// Chip Select set to LOW
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
// Übertragung der Daten über SPI
//HAL_StatusTypeDef status = HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi1,(uint8_t*)adc_buffer,1);
//HAL_StatusTypeDef status = HAL_SPI_TransmitReceive_DMA (&hspi1,(uint8_t*)adc_buffer,(uint8_t*)spi_buffer, 100);
HAL_StatusTypeDef status = HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1,(uint8_t*)adc_buffer, 100);
//HAL_StatusTypeDef status = HAL_SPI_Transmit_IT(&hspi1,(uint8_t*)adc_buffer,1);
// Debug Ausgabe SPI Transmit
if (status == HAL_OK)
{
printf("SPI gestartet! \n");
}
else
{
printf("SPI Fehler: %d\n", status);
}
// Debug Ausgabe für ausgelesene ADC Werte
for(int i = 0; i < 1; i++)
printf("ADC[%d] = %d\n", i, adc_buffer[i]);
}
}
// SPI Callback funktion wird aufgerufen, sobald alles gesendet worden ist
void HAL_SPI_TxCpltCallback (SPI_HandleTypeDef * hspi) //void HAL_SPI_TxRxCpltCallback (SPI_HandleTypeDef * hspi)
{
if (hspi->Instance == SPI1)
{
// Chip Select set to High after SPI Transmit is completed
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12,GPIO_PIN_SET);
printf("SPI fertig gesendet! \n");
printf("Gesendet: %d Empfangen = %d\n", adc_buffer[0], spi_buffer[0]);
//ADC wieder starten für nächsten Zyklus
//HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, 100);
}
}
/* USER CODE END 0 */
/**
* @brief The application entry point.
* @retval int
*/
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_SPI1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
// ADC über DMA starten
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)adc_buffer,100);
// Starten der ADC Messung über Polling
// for(int i = 0; i < 100; i++)
// {
// HAL_ADC_Start(&hadc1); // Jeden einzelen Wert
// HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100); // warten bis jeder Werte umgewandelt wird
// adc_buffer[i] = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // Wert holen
// }
//
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); // CS LOW
//
// // Polling, alle 100 Werte gleichzeitig senden und empfangen
// HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, (uint8_t*)adc_buffer,
// (uint8_t*)spi_buffer, 100, 1000); // Timeout nach 1000 ms
// HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); // CS HIGH
//
// // Debug Ausgabe
// for(int i = 0; i < 100; i++)
// printf("Master: Gesendet: %d Empfangen: %d\n", adc_buffer[i], spi_buffer[i]);
/* USER CODE END 2 */
/* Initialize led */
BSP_LED_Init(LED_GREEN);
/* Initialize COM1 port (115200, 8 bits (7-bit data + 1 stop bit), no parity */
BspCOMInit.BaudRate = 115200;
BspCOMInit.WordLength = COM_WORDLENGTH_8B;
BspCOMInit.StopBits = COM_STOPBITS_1;
BspCOMInit.Parity = COM_PARITY_NONE;
BspCOMInit.HwFlowCtl = COM_HWCONTROL_NONE;
if (BSP_COM_Init(COM1, &BspCOMInit) != BSP_ERROR_NONE)
{
Error_Handler();
}
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
}
/**
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
*/
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
*/
HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1_BOOST);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
*/
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV4;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 85;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
*/
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
/**
* @brief ADC1 Initialization Function
* @PAram None
* @retval None
*/
static void MX_ADC1_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
/* USER CODE END ADC1_Init 0 */
ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0};
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
/* USER CODE END ADC1_Init 1 */
/** Common config
*/
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.GainCompensation = 0;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure the ADC multi-mode
*/
multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Configure Regular Channel
*/
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5;
sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
sConfig.Offset = 0;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
/* USER CODE END ADC1_Init 2 */
}
/**
* @brief SPI1 Initialization Function
* @PAram None
* @retval None
*/
static void MX_SPI1_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
/* USER CODE END SPI1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
/* USER CODE END SPI1_Init 1 */
/* SPI1 parameter configuration*/
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
/* USER CODE END SPI1_Init 2 */
}
/**
* Enable DMA controller clock
*/
static void MX_DMA_Init(void)
{
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMAMUX1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Channel2_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);
}
/**
* @brief GPIO Initialization Function
* @PAram None
* @retval None
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
/*Configure GPIO pin : PA12 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/**
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
*/
void Error_Handler(void)
{
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
{
}
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @PAram file: pointer to the source file name
* @PAram line: assert_param error line source number
* @retval None
*/
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */And this is the code for the Slave:
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
******************************************************************************
* @file : main.c
* @brief : Main program body
******************************************************************************
* @attention
*
* Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
*
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
*
******************************************************************************
*/
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
// Kontante Größe von 100
#define BUFFER_SIZE 100
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
//Empfangener Puffer und wird im RAM gespeichert
volatile uint16_t receive_buffer[BUFFER_SIZE];
uint16_t tx_buffer[BUFFER_SIZE];
// Debuggen / Testen
uint8_t data_count;
uint16_t einzel_wert = 0;
volatile uint8_t spi_received = 0;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
// Debuggen Ausgabe der erhaltenen ADC Werte in ITM Console
int _write(int file, char *ptr, int len)
{
for(int i = 0; i < len; i++)
{
ITM_SendChar(*ptr++); // Ausgabe in der SWV Konsole
}
return len;
}
// SPI Callback funktion wird aufgerufen, sobald alles empfangen wurde
void HAL_SPI_RxCpltCallback (SPI_HandleTypeDef * hspi)
{
if (hspi->Instance == SPI1)
{
tx_buffer[0] = receive_buffer[0];
//Debug:ersten empfangenen Wert
printf("Slave: Empfangen: %d Gesendet: %d\n",receive_buffer[0], tx_buffer[0]);
// Sofort wieder bereit für nächste Übertragung
//HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1, (uint8_t *) receive_buffer, BUFFER_SIZE);
//HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, (uint8_t *) receive_buffer, BUFFER_SIZE);
//HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&hspi1, (uint8_t*)tx_buffer, (uint8_t*)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
// HAL_SPI_TransmitReceive_IT(&hspi1, (uint8_t*)tx_buffer, (uint8_t*)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
// Neu Start
//HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, (uint8_t*)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
//hspi1.Instance->CR1 |= SPI_CR1_SSI;
}
}
/* USER CODE END 0 */
/**
* @brief The application entry point.
* @retval int
*/
int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN 1 */
// Test ITM Console
// printf("Start\n");
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_SPI1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
// Empfangene Daten über SPI
//HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1, (uint8_t *)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
//HAL_SPI_TransmitReceive_DMA(&hspi1, (uint8_t*)tx_buffer, (uint8_t*)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
//HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, (uint8_t *)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
HAL_SPI_Receive_IT(&hspi1, (uint8_t*)receive_buffer, BUFFER_SIZE);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
// HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, (uint8_t*)tx_buffer, (uint8_t*)receive_buffer, 100, 1000);
//
// for(int i = 0; i < 100; i++)
// {
// tx_buffer[i] = receive_buffer[i];
// printf("Slave: Empfangen: %d Gesendet: %d\n",receive_buffer[i], tx_buffer[i]);
// }
}
}
/* USER CODE END 3 */
/**
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
*/
void SystemClock_Config(void)
{
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
*/
HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
* in the RCC_OscInitTypeDef structure.
*/
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
*/
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
}
/**
* @brief SPI1 Initialization Function
* @PAram None
* @retval None
*/
static void MX_SPI1_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN SPI1_Init 0 */
/* USER CODE END SPI1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN SPI1_Init 1 */
/* USER CODE END SPI1_Init 1 */
/* SPI1 parameter configuration*/
hspi1.Instance = SPI1;
hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;
hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES_RXONLY;
hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_16BIT;
hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_INPUT;
hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_DISABLE;
if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN SPI1_Init 2 */
/* USER CODE END SPI1_Init 2 */
}
/**
* @brief USART1 Initialization Function
* @PAram None
* @retval None
*/
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
huart1.Init.ClockPrescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
if (HAL_UARTEx_SetTxFifoThreshold(&huart1, UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
if (HAL_UARTEx_SetRxFifoThreshold(&huart1, UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
if (HAL_UARTEx_DisableFifoMode(&huart1) != HAL_OK)
{
Error_Handler();
}
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
}
/**
* @brief GPIO Initialization Function
* @PAram None
* @retval None
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pin : PA8 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
}
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
/**
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
*/
void Error_Handler(void)
{
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
{
}
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @PAram file: pointer to the source file name
* @PAram line: assert_param error line source number
* @retval None
*/
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
@ See screenshots in the attachment.2026-05-06 6:55 AM
Please show hardware details - especially how your MCUs are connected to each other:
See: How to write your question to maximize your chances to find a solution
CubeMX should have an example of SPI between two boards - have you tried that?
@gfx_engineer wrote:The Master succesfully reads ADC values out and sends it.
Is that an internal or external ADC? How have you confirmed that the reads are successful?
And how have you confirmed that the Master successfully sends ?
2026-05-06 7:06 AM
Hello @gfx_engineer
Did you check with the logic analyzer if the master is sending the data.
2026-05-06 7:41 AM - edited 2026-05-06 7:46 AM
Tip: for testing you can use 2 SPI buses on the same MCU and send the data on the same MCU. Once that works you can send it to another MCU.
Make sure you have grounds connected and power up both MCUs at the same time to prevent supplying power via protection diodes of the input pins. You can also add a resistor in between to reduce this current. Keep wires short, the same length and away from any interference.
2026-05-07 11:32 PM
Hello,
I checked it with oscilloscope und with the printf Debug
2026-05-08 1:20 AM
And what did that tell you?
Please post the trace.
2026-05-15 6:12 AM
Hello @gfx_engineer
Please any update on this thread ?
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.