2024-10-20 3:03 AM
good morning
I downloaded the package for debian yesterday but unfortunately it doesn't work on ubunto
so today I wanted to download the generic package but I access the site but the download doesn't start I tried several times nothing I accept the conditions I click download but nothing
2024-10-20 3:35 AM
Sometimes cache issues can prevent downloads from starting properly. Clear the cache and cookies and try again.
2024-10-20 8:42 AM
ciao
on ubuntu 2.4 lts When the installer starts on the terminal I receive the same errors as with the specific deb version
License accepted.
Do you want to install Segger J-Link udev rules? [Y/n] n
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze... Fatto
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Nota, viene selezionato "st-stlink-server" al posto di "./st-stlink-server-2.1.1-1-linux-amd64.deb"
Nota, viene selezionato "st-stm32cubeide-1.16.0" al posto di "./st-stm32cubeide-1.16.0-21983-20240628-1741_amd64.deb"
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
st-stm32cubeide-1.16.0 : Dipende: libncurses5 ma non è installabile
Dipende: libpython2.7 ma non è installabile
Dipende: libwebkit2gtk-4.0-37 ma non è installabile
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloc
2024-10-22 2:17 AM
Hello @ezioall
What is your current Ubuntu version? do you mean 24.04? If yes, unfortunately STM32CubeIDE is not yet compatible with Ubuntu 24.04. LTS.
But you can refer to this post and try the workaround mentioned.
Thx,
Souhaib
To give better visibility on the answered topics, please click on Accept as Solution on the reply which solved your issue or answered your question.
We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.