cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

problème FOC librairie stm32f302R8

Mohamed Amine MRAD
Associate
Posted on June 18, 2018 at 12:36

Bonjour,

Nous sommes entrain d'utiliser la stm32f302R8t6, la librairie FOC, un encodeur incrémental et la 3 shunt pour commander un moteur asynchrone (bldc).

En effet, nous avons rencontré un problème avec la commande du moteur après son initialisation :

-soit le moteur part en rotation infini.

-soit il est bloqué et on arrive pas à le commander.

En effet, tout au long de son initialisation nous bloquons le moteur mécaniquement à sa position. Et d'après nos essais, le fait de bloquer le moteur au cours de la phase de démarrage (en particulier lors de la phase d’alignement de l’encodeur “MCI_EncoderAlig�) l’empêche de fonctionner convenablement.

Du coup, est-ce qu’il ya un moyen d'initialiser le moteur et aligner l’encodeur lorsque le moteur est bloqué? Ou existe-t-il un autre moyen de contourner cette phase d’initialisation?

This discussion is locked. Please start a new topic to ask your question.
2 REPLIES 2
Imen.D
ST Employee
Posted on June 18, 2018 at 12:43

Hello

mrad.mohamedamine

,

I recommend you to write in English. This will be more easy for users forum to help/answer you.

With Regards,

Imen

When your question is answered, please close this topic by clicking "Accept as Solution".
Thanks
Imen
Posted on June 18, 2018 at 12:49

Hello Imen D,

thank you for your fast response.

A member of our team has already posted our situation in English.

With regards,

Mohamed Amine

Provenance : Courrier<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> pour Windows 10

Announcement

We’re moving the ST Community to a new platform to give you a better and more reliable community experience.